Для торговых центров, высотных коммерческих зданий, тоннелей и т. д.

    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Default Alternative Text

Задачи

Защита и включение резервной выработки электроэнергии в крупных коммерческих зданиях

Коммерческим зданиям необходимо постоянное электропитание и надежный план обеспечения резерва на случай его потенциально опасного или разрушительного отключения. Кроме того, особые требования на электрическую систему могут накладывать и строительные нормы. Резервный генератор будет снабжать электроэнергией систему освещения и защитное оборудование до тех пор, пока не будет восстановлена работа.

Наши специалисты будут сопровождать работу вашего генератора в течение всего срока эксплуатации

Default Alternative Text
  • Решения

    • Бесперебойность работы: селективность автоматических выключателей Compact или Masterpact совместно с расцепителем Micrologic обеспечивает безопасность в случае отказа. В этих случаях срабатывает только выключатель, наиболее близко расположенный к месту отказа..
    • Безопасность: исследования по согласованности защитных и коммутационных устройств обеспечивают способность оборудования выдерживать воздействие токов короткого замыкания без повреждений.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.