Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text
    Для больниц, центров обработки данных, промышленных технологических объектов и т. д.

    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Default Alternative Text

Задачи

Защита и включение резервной выработки электроэнергии на критически важных объектах.

Больницы, центры обработки данных и другие критически важные объекты должны работать 24 часа в сутки. Самыми важными характеристиками их систем электропитания являются доступность, надежность и безопасность. На случай отключения электроэнергии в этих системах предусматриваются генераторы, которые должны оперативно реагировать и восстанавливать работу при любых условиях.

Наши специалисты будут сопровождать работу вашего генератора в течение всего срока эксплуатации

Default Alternative Text
  • Решения

    • Бесперебойность работы: выключатель Compact или Masterpact с расцепителем Micrologic обеспечивают измерение и диагностику.
    • Предотвращение отключения при переключении: автоматический выключатель генераторной установки и переключатель сопротивляются суммарному значению токов короткого замыкания и обеспечивают селективность, гарантируя при этом отсутствие блокировки.
    • Параллельное соединение генераторной установки: увеличивает мощность в режиме ожидания, компенсирует недоступность генератора.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.