Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.

    Технологические операции

    Решения компании Schneider Electric, которые повышают производительность оператора и его способность к быстрому реагированию

Используйте самую надежную информацию

Найдено эффективное средство от информационной перегрузки. Действуйте на основе надежной информации, предназначенной для устранения эксплуатационных ошибок, повышения скорости реагирования и производительности с помощью системы автоматизации процессов Foxboro Evo.
  • Наш ответ

    Операторы – это жизненно важная коммуникация предприятия. В условиях большого объема информации вам необходимо иметь возможность быстро, точно и уверенно сконцентрироваться на постоянном потоке данных и понимать их, чтобы принимать эффективные решения. Программный комплекс Foxboro Evo для операторов позволяет получить максимум от технологии человеко-машинного интерфейса, передовых концепций проектирования и элементов графической библиотеки для сведения отвлекающих проблем к минимуму и концентрации внимания на тех ситуациях, которые этого требуют. Вы можете быть уверены, что ваше внимание будет направлено в нужную сторону как при нормальном режиме эксплуатации, так и в нестандартных ситуациях.

    Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.
  • Преимущества

    • Обеспечивает более безопасную эксплуатацию
    • Уменьшает утомляемость человека и ошибки при эксплуатации
    • Улучшает качество и скорость реагирования, особенно в случаях отклонения от нормальной работы
    • Обеспечивает среду последовательного обучения
    • Повышает надежность эксплуатации
  • Конструктивные особенности

    • Современные графические системы ситуационной осведомленности, использующие лучшие стандарты человеко-машинного интерфейса (HMI)
    • Программа с графическими обозначениями для настроек параметров с целью сокращения времени обслуживания
    • Реализация на основе шаблонов, позволяющая стандартизировать и настроить площадку
    • Синхронизированные, основанные на правах доступа, отклики на нормальную работу и отклонения от нее
    • Мощные, простые в использовании архивные серверы и клиенты для точного анализа без потерь данных
    • Управляемые рабочие процессы и системные журналы для поддержания надежности эксплуатации

Свяжитесь с нами для получения поддержки

Обратитесь в наш центр клиентской поддержки для получения информации о подходящих приложениях для вашего бизнеса.
Обратная связь
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.