Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Решения для моделирования и оптимизации производства сжиженного газа

Man inspecting the pipes, simulation and optimization, refining petrochemicals.

Основные задачи

Операции транспортировки углеводородов постоянно развиваются.

Производители сжиженного природного газа стремятся обеспечить соответствие нормативным требованиям, максимальную функциональную надежность и высочайший уровень безопасности персонала, защиты окружающей среды и оборудования на своих объектах, одновременно с повышением эффективности и экономичности своей деятельности.

  • Решения

    Расширенное программное обеспечение моделирования на базе моделей для разработки процессов, обучения операторов и оптимизации в режиме реального времени.

  • Ценность предложения

    Обработка углеводородных потоков с минимально возможной стоимостью и с максимальной эффективностью.
  • Основные особенности

    Возможность увеличения потоков углеводородов за счет минимизации капитальных вложений с тремя типами инструментальных средств для разработки процессов на основе моделей, оптимизации в режиме реального времени и обучения операторов.
software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings

Узнайте больше о решениях в области автоматизации процессов по переработке газа и СПГ

В условиях растущего спроса, воздействия неблагоприятных условий окружающего среды и потенциальных угроз безопасности основной причиной озабоченности для предприятий по переработке и производству сжиженного природного газа остается обеспечение безопасности, надежности и совместимости выполняемых операций во время управления затратами на энергию, минимизация времени на выполнение операций и понесенных затрат. Компания Schneider Electric последовательно внедряет решения по моделированию и оптимизации, которые помогают операторам во всем мире добиваться своих целей.

Преимущества

  • Рабочие в аппаратной газового завода, консультации об эксплуатационной эффективности
    Простое и легкое выполнение операций управления
    Отслеживание и визуализация перемещения изделий от источника до места назначения
  • Man at monitoring station reviewing energy management software, sustainability reporting.
    • Оптимизация выполняемого процесса с использованием актуальной внешней экономической информации о процессе в режиме реального времени 
    • Обеспечивает максимальную прибыльность и минимальное потребление энергии.
  • Ветрогенератор и сетевая подстанция сбора питания, интеллектуальная сеть, доступ к энергии.
    Убедитесь, что оператор диспетчерской имеет необходимый опыт для выполнения рабочих операций в нормальных и аварийных условиях

    Убедитесь, операции соответствуют требованиям регулирующей документации и практических процедур по управлению и информации по обучению операторов.
  • Sunrise over pipeline through snow and mountains, oil and gas.
    Уменьшение затрат на энергию, необходимую для перемещения изделий по трубопроводам

    Оптимизация использования емкости трубопроводов и изменений планирования
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.