Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Inside a beverage manufacturing plant, manufacturing execution system, food and beverage.

    Интеллектуальное управление электроэнергией для производства напитков и пивоварен.

Фабричные рабочие на разливочной установке для бутылок, система управления производством.

Задачи

Безопасность, доступность и экологичность вашей энергосистемы

Производство безалкогольных напитков постоянно меняется. Предприятия модифицируются путем добавления технологических линий или увеличения производительности. Основной проблемой в условиях ограниченных местных ресурсов является обеспечение доступности и безопасности системы энергоснабжения.

  • Решения

    Решения по управлению энергетическими ресурсами: Повышение безопасности, доступности и гибкости системы электропитания в течение всего жизненного цикла предприятия.
  • Ценовое предложение

    Повышение надежности поставок качественной продукции с обеспечением лидирующего места по эффективности и экологичности.
  • Основные особенности

    • Полностью интегрированные решения.
    • Новейшие продукты для СН, НН, посты управления электродвигателями и т. д. 
    • Предложение, способное удовлетворить потребности конкретного сегмента клиентов.
    • Глобальные продажи, эксплуатация и обслуживание более чем в 100 странах.
    • Обслуживание и поддержка на мировом уровне.
Техники на своих станциях, отчет по устойчивости развития.

Предложения по интеллектуальному управлению энергоресурсами

Преимущества

  • Стеклянные бутылки в производстве на заводе по изготовлению напитков, продукты питания и напитки.
    Управление растущим количеством единиц учета запаса.
  • Диспетчер и управляющий предприятия продуктов питания и напитков наблюдают движение пластиковых бутылок по конвейерной ленте.
    Повышение эффективности упаковочной линии.
  • Двое специалистов обсуждают управление производством напитков
    Сокращение потери материалов.
  • Работники завода по розливу, продукты питания и напитки, система управления производством.
    Повышение эффективности использования энергии и воды.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.