Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Inside the manufacturing plant for soda beverages, food and beverage.

    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ И ПИВОВАРЕННОГО ДЕЛА.

Male worker on the computer on the manufacturing floor using facility management software.

Задачи

Чтобы выживать и процветать в трудных условиях, производители безалкогольных напитков и пива стремятся к улучшению визуализации, скорости и разнообразию технологических процессов на протяжении всего производственного цикла создания добавленной стоимости.

  • Решения

    Стремление к безотходному производству при повышении гибкости в производственных цехах.
  • Ценовое предложение

    Повышение надежности поставок высококачественной продукции с обеспечением лидирующего места по эффективности и экологичности.
  • Основные особенности

    - Wonderware: ведущая компания по производству ПО для предприятий, производящих продукты питания и напитки.
    - Pack drive: ведущий специалист в области автоматизации процесса упаковки.
    - Modicon: создатель ПЛК.
    - Поставка по всему миру и сильная экосистема партнеров.

Оборудование по производству продуктов питания и напитков, управление оборудованием, управление распределением.

Предложения по обеспечению эффективного производства

Мы объединили лучшие решения по автоматизации технологического процесса, автоматизации оборудования и программного обеспечения в единую архитектуру, разработанную специально для индустрии производства продуктов питания, напитков и упакованных потребительских товаров, чтобы наши клиенты приобрели уникальный опыт и достигли эффективного производства

Преимущества

  • Стеклянные бутылки в производстве на заводе по изготовлению напитков, продукты питания и напитки.
    Управление растущим количеством единиц учета запаса
  • Оборудование по розливу, продукты питания и напитки.
    Повышение эффективности упаковочной линии
  • Оборудование по производству продуктов питания и напитков, управление распределением, управление оборудованием.
    Сокращение потери материалов
  • Регистрация компьютерных данных по проведению испытаний на производственном этаже завода по производству напитков.
    Повышение эффективности использования энергии и воды 
  • Внутренняя сторона производства по розливу, пищевая промышленность и производство напитков, система управления производством.
    Снижение инвентарной стоимости
  • Пивоваренный завод, система выполнения производства, продукты питания и напитки.
    Снижение трудовых затрат
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.