Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    EcoStruxure™ Data Center Expert

Angled view of a data and server room.

Задачи

Централизованное управление физической инфраструктурой

Динамический центр обработки данных имеет сотни точек данных, информирующих о показателях эксплуатационной доступности, температуре, расходе воздуха, влажности и безопасности. Самостоятельный анализ данных занимает много времени и не всегда дает возможность отследить возникающие тенденции, не говоря об оценке текущего состояния центра обработки данных.

Оптимизация срока службы вашего центра обработки данных

Альтернативный текст по умолчанию
  • Решение

    • Централизованный мониторинг вашей многоплатформенной физической инфраструктуры: электропитание, охлаждение, обеспечение безопасности и условия окружающей среды. 
    • Генерация определяемых пользователями отчетов и графиков. 
    • Мгновенное уведомление об отказах обеспечивает быстрое устранение возникающих проблем с поддержкой функционирования центра обработки данных и процессов управления ИТ-услугами.
  • Ключевые преимущества

    • Эффективный мониторинг всех сетевых устройств любых производителей.
    • Обеспечивает мгновенное уведомление об отказах и критических событиях инфраструктуры.
    • Генерация определяемых пользователями отчетов и графиков.
    • Обеспечивает интеграцию с другими системами для обеспечения максимальной гибкости.
  • Преимущества

    • Открытая программная платформа на основе надежного, масштабируемого и интегрированного решения.
    • Спроектировано специалистами, которые каждый день задействованы в создании центров обработки данных.
    • Номинирован в рамках Gartner Magic Quadrant как лидер по решениям DCIM.
Альтернативный текст по умолчанию

Программные приложения и сервисы

Наше инновационное программное обеспечение DCIM обеспечивает полную прозрачность от уровня здания до уровня серверов. Руководители центров обработки данных могут снизить энергопотребление, продлить долговечность систем и улучшить показатели планирования и производительности на протяжении всего срока службы центра обработки данных. Гибкие функциональные возможности вывода отчетов упрощают информирование всех руководителей центра обработки данных о текущем состоянии и будущих потребностях заинтересованных сторон.

Преимущества

  • Альтернативный текст по умолчанию
    • Прозрачность всей физической инфраструктуры благодаря централизованному мониторингу в режиме реального времени.
  • Альтернативный текст по умолчанию
    • Эффективный мониторинг всей многоплатформенной физической инфраструктуры вашей компании.
  • Альтернативный текст по умолчанию
    • Доступ к центральному репозиторию из любого участка сети с помощью мощного консольного приложения.
  • Альтернативный текст по умолчанию
    • Активация интеграции с другими системами для обеспечения максимальной гибкости.
  • Альтернативный текст по умолчанию
    • Применение настраиваемых пользователями отчетов и графиков, а также уведомлений о неисправностях или критически важных для инфраструктуры событиях.
  • Альтернативный текст по умолчанию
    • Мониторинг всех сетевых устройств любых производителей.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.