Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Grocery Store Produce Department

    Réseau international de vente au détail de produits alimentaires

    Économies sur les coûts énergétiques jusqu'à 26%

    RUEN
  • Objectifs du client


    • Mettre en œuvre la stratégie de développement durable de l'entreprise 2025

    • Réduire la consommation d’énergie par les magasins à 25%

  • Objectifs du projet


    • Réalisation d’un audit détaillé du niveau actuel de consommation d'énergie

    • Evaluation des économies éventuelles et ROI

    • Détermination des mesures les plus efficaces pour réduire la consommation d'énergie

    • Développement du mode d'évaluation

Commerce au détail

A propos du Client

• L’un des 15 plus grands réseaux au monde

• Plus de 15 pays

• Parmi les 50 plus grands employeurs au monde

• 85 clients par second

Notre solution

• La gestion énergétique de l’entreprise est assurée par un système efficace de comptabilisation de la consommation d’énergie et de contrôle des ratios clés de l’efficacité énergétique

• Conditions contractuelles optimisées d’approvisionnement en énergie

• Contrat de performance de 5 ans garantissant l’économie d’énergie de 26%

Wind Turbine sin sunset, china.

SAUVE LE MONDE DÈS MAINTENANT AVEC LA SCHNEIDER ELECTRIC!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.