Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Producteur de boissons

    Solution de pleine exercice pour surveiller et contrôler la consommation d'énergie en temps réel, augmenter la fiabilité et l'efficacité des systèmes d'approvisionnement en énergie

    RUEN
  • Objectifs du client


    • Arriver au développement durable de la gestion de l’énergie

    • Régulation de la production d'électricité au niveau des ateliers et des entreprises en leur entier

    • Détecter un gaspillage irrationnel de l’énergie

    • Contrôle de l'efficacité de la mise en œuvre de mesures d'économie d'énergie

    • Normalisation et simplification de la comptabilité

    • Elaboration de la politique tarifaire optimale pour l'achat de l'électricité

  • Objectifs du projet


    • Surveillance et contrôle des données en temps réel

    • Représentation de données sur la consommation d'énergie au niveau de tout l'entreprise

    • Comptabilité flexible sur la consommation de l’énergie

    • Recherche des opportunités d'économies en analysant les données sur la consommation d'énergie

Producteur de boissons

A propos du Client

• A propos du client La plus grande entreprise productrice de boissons en bouteilles

• 28 pays clients

• 10 usines en Russie

Notre solution

• Surveillance de l’état de tout le système d’approvisionnement en énergie en temps réel via le portail web

• Tendances de la consommation d’énergie en temps réel

• Surveillance système des coûts énergétiques

• Analyse de la qualité de l’électricité

• Alertes email et téléphone mobile sur la manque de courant et des défauts éventuels

• Fonctionnalités avancées de comptage et de facturation

• Intégration aux systèmes SCADA, ERP, BMS etc.

Wind Turbine sin sunset, china.

SAUVE LE MONDE DÈS MAINTENANT AVEC LA SCHNEIDER ELECTRIC!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.