Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Приложение «Руководство по выбору пускателей TeSys»

    Интеллектуальное средство выбора контроллера электродвигателя.

  • Доступно для Apple iOS и Android

    Руководство по выбору пускателей TeSys – это приложение для устройств Android и Apple iOS, позволяющее легко выбрать пускатель электродвигателя, подходящий для конкретного случая.

    Default Alternative Text

Как это работает?

Просто укажите технические характеристики вашего оборудования согласно стандартам МЭК: 

> Рабочее напряжение (В) 

> Мощность (кВт) 

> Ток (А) 

> Управляющее напряжение контактора (В) 

> Тип сигнала контактора (переменный или постоянный ток) 

> Направление, а также тип оборудования (тип 1, тип 2 или полная). 


Приложение мгновенно определит оптимальную техническую комбинацию автоматического выключателя, контактора и теплового реле в соответствии с характеристиками вашего оборудования.

Особенности

- Различные критерии выбора для конкретных решений. 
- Координация пускателя электродвигателя (тип 1, тип 2 или полная). 
- Решения, включающие 1, 2 или 3 продукта (до 3 вариантов). 
- Оптимальная техническая комбинация продуктов для пуска электродвигателя (с каталожными номерами). 
- Электротехнические данные согласно стандартам МЭК (номинальный ток, ток короткого замыкания, максимальный тепловой ток) в соответствии с критериями выбора. 
- Оперативная техническая информация о координации и решениях компании Schneider Electric.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.