Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

    Эффективная система энергоменеджмента для вашего предприятия

    Логин/пароль демо-версии веб-интерфейса системы: demo/demo.

    Демо-версия

Программное обеспечение EcoStruxure Power Monitoring Expert позволяет сократить

  • До 15% Расходов на техническое обслуживание
  • До 10% Потребления электроэнергии
  • До 40% Времени технологических простоев
Ведите учет всех энергоресурсов и планируйте мероприятия по повышению энергоэффективности. Обнаруживайте, диагностируйте, оценивайте и локализуйте проблемы с качеством энергоснабжения/электроснабжения. Просматривайте сигналы оповещения с точностью до миллисекунды для оперативного определения причин возникновения аварийных ситуаций.
  • Под контролем

    EcoStruxureTM Power Monitoring Expert (PME) – современная система энергоменеджмента, которая поможет вывести показатели энергоэффективности вашего предприятия на новый уровень. Наш софт собирает и обрабатывает информацию об электрораспределительной сети, преобразовывая ее в доступные, структурированные данные в виде отчетов, графиков и таблиц доступный через понятный веб-интерфейс.
  • Контроль параметров в режиме реального времени

  • Прогнозирование и анализ энергопотребления

  • Рассылка оповещений и построение отчетов

Практическое применение

  • Управлять тарифными планами – покупать энергоресурсы у поставщиков более эффективно

  • Оптимизировать использование ресурсов

  • Управлять рисками выхода из строя электротехнического оборудования

  • Получить дополнительные баллы по сертификации LEED, BREEAM

  • 38391858-410x230
  • Решения для зданий
    Поддержание безопасности и должного уровня комфорта зданий – первостепенная задача служб эксплуатации. Система энергоменеджмента EcoStruxure Power Monitoring Expert предоставляет исчерпывающую аналитическую информацию для обеспечения полной работоспособности системы снабжения зданий электричеством, увеличивает эффективность использования оборудования и отображает аналитическую информацию в реальном времени, что позволяет повысить качество учета потребления ресурсов.
  • 556416303-410x230
  • Решения для промышленности
    Эффективное использование ресурсов позволяет оптимизировать производственный процесс и снизить конечную стоимость продукта. Руководство и персонал предприятия получают простое, удобное решение для анализа качества электропитания и контроля работы оборудования, которое создает доступные отчеты из массива необработанных данных. Это помогает обеспечить непрерывность производства, прозрачность, надежность энергосистемы и полную энергоэффективность.
  • 533764953-410x230
  • Решения для ЦОД
    Обработка данных невозможна без надежного и бесперебойного энергоснабжения, которое обеспечивает качественную работу оборудования и сохранность информации. Суммы убытков, понесенных по вине перебоев энергоснабжения, могут составлять миллионы евро. Мы располагаем готовыми решениями для ЦОД, которые отличаются гибкостью, адаптированностью к непрерывной эксплуатации и отличающиеся безупречным качеством исполнения.
  • 8966651-410x230
  • Решения для медицинских учреждений
    Медицинские учреждения – это, бесспорно, объекты критической инфраструктуры, где перебои в электроснабжении и некачественная электроэнергия могут создать угрозу человеческой жизни. Наш софт EcoStruxure Power Monitoring Expert призван обеспечить контроль всевозможных параметров энергоснабжения, повысить надежность использования оборудования и обеспечить полную безопасность пациентов. Используя нашу систему энергоменеджмента можно экономить на оплате счетов за электричество до 20% ежегодно.

Оборудование

Необходима консультация?

Предоставьте подробную информацию ниже, чтобы сотрудники нашего Центра поддержки клиентов смогли ответить на ваш запрос.
* обязательно для заполнения

Альтернативный текст по умолчанию

Где купить

Документы

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.