Сделайте свои машины ещё более гибкими. Без труда.

  • Преобразователи Altivar Machine 340

    Использование преобразователей частоты Altivar Machine 340 обеспечивает создание более качественных машин с меньшими затратами на их строительство и помогает вам сохранять превосходство в эпоху «умных» машин!

  • Автоматические выключатели PowerPact B

    Откройте для себя гибкую установку: разместите ваш выключатель в выбранное место с помощью встроенного крепления на DIN-рейку и возможности крепления на пластину.

  • PacDrive3 – интеллектуальное решение по автоматизации синхронизированного сервопривода...

    Система PacDrive 3 основана на проверенной технологии логических перемещений, объединяющей функции ПЛК, перемещения и робототехники в одной аппаратной платформе.

  • Человеко-машинный интерфейс Magelis iPC: интуитивно понятный интерфейс с технологией мультитач

    Откройте для себя промышленные ПК Magelis. Простая или модульная конструкция с помощью интуитивно понятных промышленных ПК сделает интерфейс вашей машины или механизма простым как никогда.

    Ознакомьтесь с нашими новейшими универсальными продуктами

    Интеллектуальные средства автоматизации и управления

    От приводов до систем управления – наша продукция для автоматизации и контроля поможет вам создавать машины с расширенными интеллектуальными функциями и оборудование с более высокой производительностью.
    Узнать больше
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.