ЭФФЕКТИВНАЯ и общественно полезная инновация

    Превращение ледового катка в баскетбольную площадку за один день — смелая идея. ЭФФЕКТИВНОЕ управление объектом при помощи EcoStruxure™ Building позволяет спортивно-развлекательному объекту PNC Arena оптимизировать процессы, обеспечивая максимальный комфорт для зрителей и игроков, а также максимальную прибыль.

    Откройте для себя EcoStruxure™
  • Изучение примера PNC Arena

    Управление средой для обеспечения максимального комфорта и эффективности

Задача

• На арене PNC в г. Роли (Raleigh) в штате Северная Каролина (США) выполняется множество различных мероприятий, от концертных турне до семейных шоу на льду, для каждого из которых требуются свои оптимальные условия.

• Переход от баскетбольной площадки к хоккейному катку и потом к театральной сцене со специальными дымовыми эффектами можно намного легче выполнить с помощью соответствующих инструментальных средства.

Raleigh_1147-1440x588

Решение

Эффективность и надежность с использованием архитектуры EcoStruxure
   Приложения, аналитика и услуги: Приложение Resource Advisor (Консультант по ресурсам)

• Благодаря системе управления зданиями (BMS) компании Schneider Electric персонал арены PNC контролирует климатические условия на арене с помощью полного управления и автоматизации всех компонентов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: вентиляторов, двигателей, входных и выходных потоков воздуха, увлажнителей и осушителей.

• Система BMS предоставляет возможность точного контроля условий на арене в режиме реального времени и возможность автоматизации изменений необходимых условий нажатием одной кнопки.

• Это способствует созданию оптимальных условий, отвечающих требованиям Национальной хоккейной лиги (NHL) или Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), и помогает сократить затраты на электроэнергию за счет оптимального управления энергоресурсами.

Изучите, как можно добиться успеха в бизнесе с помощью инноваций на каждом уровне.

Узнать больше

Подробнее о наших решениях по управлению зданием.

Подробнее

Узнайте еще истории заказчиков

Щелкните здесь

Результаты

• 770,000 квадратных футов
• Ежегодно проводится более 65 мероприятий 
• Полностью контролируемая и автоматизированная среда
• Ни одна игра не отменена из-за плохой организации
• Сокращение расходов на коммунальные услуги за последние шесть лет в размере 300 000 долларов в основном зачисляются на BMS компании Schneider Electric
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.