ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ будущее

    Обеспечение доступа к энергии как основного права человека — смелая идея. Государственные органы Лагоса проводят электрификацию школ и медицинских учреждений в Нигерии, используя ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ солнечную энергию. Работая вместе с Microsoft и Schneider Electric, они улучшают жизнь миллионов людей.

    Откройте для себя EcoStruxture
  • План яркого будущего Государственный совет по энергетике Лагоса, Нигерия

    Электрифицируя школы и клиники при помощи экологичной, надежной солнечной энергии, компании Microsoft и Schneider Electric наделяют силой важные для улучшения уровня жизни решения по всему миру – и освещают будущее для миллионов людей.

Реализованные проекты Schneider Electric
Проблема

Сегодня около 1,2 миллиарда людей в мире живет без электричества. Еще один миллиард использует ненадежные источники электроэнергии, и 2,8 миллиарда использует каменный и древесный уголь, дерево или отходы жизнедеятельности животных в качестве источника энергии для приготовления пищи и для уборки. 

Наличие электроэнергии чрезвычайно важно для экономического развития и выполнения основных социальных услуг, например здравоохранения и образования. Нигерия известна своими уязвимостями в виде частых отключений электричества и нестабильной его подачи. Учитывая, что население страны равно почти 175 миллионам человек, вопиющая зависимость от наличия турбогенераторных установок или банальное отсутствие доступа к электросетям означает, что десятки миллионов людей не имеют доступа к источнику чистой и стабильной электроэнергии.

Сообщества, жизнь которых зависит от дизель-генераторов, обеспечивающих электричеством школы и клиники, страдают от этой зависимости, которая проявляется в виде ограниченного времени на образование и оказание медицинских услуг, высокой стоимости топлива и испарений парниковых газов. От наличия топлива для получения электричества порой зависит жизнь людей. Подобные случаи могут привести к временному прекращению работы клиник на срок до 12 часов. Ценой подобных ситуаций являются потерянные жизни людей, находящихся на системе обеспечения жизнедеятельности или не могущих получить помощь в срок. 

lagos-IC-1920x822

Решение

Чтобы привести в действие данную инициативу по электрификации, компания African Energy предоставила специально обученных местных нигерийских партнеров, чтобы они возглавили этот проект совместно с Государственным советом по энергопотреблению Лагоса (ГСЭЛ) на  170 участках. Решение было реализовано в два этапа.

На первом этапе компания African Energy поставляла все продукты напрямую; второй этап был реализован через процедуру торгов, управляемую компанией Crown Agents по заказу Министерства международного развития. Семейство инверторных / зарядных систем на основе солнечной энергии и батарей Schneider Electric Conext и система контроля онлайн Conext Insight были выбраны как самая надежная технология для реализации данной инициативы.

Данные системы предлагают интегрированное решение, которое:

• Имеет модульную структуру и может гибко адаптироваться в зависимости от требуемой мощности и целей применения.
• Является чрезвычайно устойчивым к использованию в экстремальных условиях Африки.
• Легко устанавливается, контролируется и обслуживается местными специалистами без необходимости морских перевозок или трудоемкого обучения.
• Основано на платформе Schneider Electric EcoStruxure Platform, использующей возможности Интернета вещей для удаленного облачного контроля и диагностики, исключающей ненужные поездки в удаленные территории.
• Имеет запатентованную функцию (US20100033124) для солнечных и батарейных систем, связанных с общей сетью, которая позволяет максимально использовать солнечную энергию при обслуживании полностью заряженных батарей, продляя тем самым срок службы системы на 2–3 года.

Schneider-Still

Ключевые факты

• Учащиеся могут заряжать свои устройства и ночные лампы, для того чтобы продолжить обучение в вечернее время.
• Научные и компьютерные лаборатории, которые в прошлом простаивали из-за нехватки электроэнергии, теперь могут работать полный рабочий день во время школьных занятий, предоставляя учащимся новые образовательные возможности.
• Клиники больше не зависят от ограниченных ресурсов устаревших дизель-генераторов.
• Медицинская помощь доступна круглосуточно. Надежные источники электроэнергии позволяют без страха проводить ночные операции, насосы обеспечивают свежую воду для гигиенических процедур, а работающие холодильники сохраняют свежими необходимые лекарства и вакцины.
• К 2020 году примерно  190 000 учащихся смогут получить лучший доступ к образовательным возможностям, а 4,7 миллиона пациентов клиник смогут получить лучшее медицинское обслуживание.

Изучите, как можно добиться успеха в бизнесе с помощью инноваций на каждом уровне.

Узнать больше
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.