Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Сокращение времени получения прибыли

    Принести инновации на крупнейший в мире объект по производству силикона – смелая идея. С помощью EcoStruxure™ Plant компания Dow Corning совершенствует управление процессами, эксплуатационную безопасность и надежность на предприятии нефтехимического профиля.

    Узнать об EcoStruxure
Default Alternative Text

История клиента – Dow Corning

Реализовав архитектуру EcoStruxure Plant, которая включает в себя РСУ EcoStruxure Foxboro и услуги по модернизации, Dow Corning повышает эксплуатационную эффективность, надежность, безопасность и прибыльность. Скачать реализованный проект

Задача

• Обновить устаревающую систему для управления потенциальными рисками эксплуатационной безопасности и надежности.

• Реализовать проект по низкой стоимости, с низкими рисками, а также меньшим сроком до запуска производства.

• Помочь эксплуатационной группе осуществить плавный переход на новую технологию.

Dow-installation-IC-900x500

Решение

Повысить эксплуатационную безопасность, надежность и прибыльность с помощью EcoStruxure™ Plant
   Приложения, Аналитика и сервисы: услуги по модернизации 
    Сбор и обработка первичных данных: РСУ EcoStruxure Foxboro 
 

• Заблаговременное снижение рисков за счет обновления устаревших модулей управления и ввода/вывода до новой технологии.

• Подход, основанный на технологии plug-and-play, который обеспечивает более быстрые сроки запуска производства по более низкой цене:

    • Сохранение существующей инфраструктуры, полевой проводки, а также большей части установленного программного обеспечения
    • Новые шкафы обновления 1X8, настроенные на совместимость с существующей установкой

Результаты

• Снижение проектного риска и стоимости за счет сохранения инфраструктуры

• Проект реализован на 50% быстрее, чем планировалось

• Капитальные затраты снижены на 50%

• Добавлено 2 дополнительных дня производства, что привело к более быстрому выходу на прибыли

Ключевые факты

В г. Карролтон, штат Кентукки, располагается один из объектов Dow Corning по производству силоксанов (базовых силиконовых материалов), которые все чаще используются в электронной промышленности, косметике для личной гигиены, а также строительной и энергетической отраслях.

Объект в Карролтоне является одним из крупнейших в мире объектов по производству силиконовых материалов.

На объекте производятся силиконовые жидкости, смеси, эмульсии и промежуточные материалы.

Материалы, полученные на этом объекте, используются во многих из 7000 продуктов Dow Corning.

Откройте для себя наше предложение

Превратите промышленную автоматизацию в механизм получения прибыли с помощью EcoStruxure™ Plant

Узнать больше

Преимущества

• 2 дополнительных дня производства обеспечили повышение дохода.

• РСУ EcoStruxure Foxboro повышает прибыльность, безопасность, эффективность и надежность операций Dow Corning.

• В результате компания экономит средства и повышает объемы производства, обеспечивая измеримое повышение прибыли и уровня безопасности.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.