Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    НАДЕЖНАЯ мощность для пассажиров поездов

    Метрополитен Шанхая использует EcoStruxure™ Power и другие услуги Schneider Electric для обеспечения безопасной, стабильной и эффективной работы железных дорог.

    Смотреть видео
  • Default Alternative Text

    Знакомство с EcoStruxure™ Power

    Решения, поддерживающие концепцию Интернета вещей, готовы улучшить каждый из аспектов вашей системы энергораспределения. Получите полный контроль над данными в реальном времени и смарт-аналитику для профилактического обслуживания.

  • Default Alternative Text

    НАДЕЖНОСТЬ, спасающая жизни

    Современная и экологичная детской больницы — смелая идея. Детская больница Nemours Children’s Hospital использует аварийные генераторы, восстанавливающие жизненно необходимую подачу питания не более чем за 10 секунд. НАДЕЖНОСТЬ и бесперебойную подачу экологически чистой электроэнергии в медицинских целях обеспечивает система Schneider EcoStruxure™ Power.

    Смотреть видеосюжет
  • Default Alternative Text

    Изменение будущего

    Благодаря открытой интеграции, операциям и анализу в режиме реального времени, а также повышенной кибербезопасности, EcoStruxure Power использует большинство новых возможностей, предоставляемых интеллектуальными устройствами и цифровыми технологиями, для повышения надежности, безопасности, эффективности, экологичности и увеличения возможностей подключения.

    Смотреть видео Смотреть электронную книгу

    EcoStruxure™ Power

    Программное обеспечение EcoStruxure Power повышает безопасность, доступность и энергоэффективность электрических распределительных систем в сетях низкого и среднего напряжения. Наши решения по управлению энергоснабжением на основе Интернета вещей улучшают возможности установления связи, эксплуатационную надежность в реальном времени, предоставляют интеллектуальную аналитику, а также позволяют значительно повысить прибыльность предприятий всех размеров и уровней зрелости.
    Альтернативный текст по умолчанию

    Энергоснабжение для достижения цифрового будущего... сегодня

    Независимо от того, занимаетесь вы проектированием, строительством, эксплуатацией или обслуживанием зданий или важных производств — узнайте о четырех способах управления современной моделью распределения электроэнергии из нашего электронного руководства. Подробнее

    Факты о EcoStruxure Power

    • До 15% Меньше расходов на техническое обслуживание
    • До 10% Меньше потребление электроэнергии
    • До 15% Меньше затраты на эксплуатацию объекта
    Альтернативный текст по умолчанию
    • Вашей энергосистеме есть что сказать Дайте ей слово вместе с EcoStruxure Power. Отслеживайте потребление энергии, предугадывайте потребности, выявляйте неисправности и управляйте ресурсами удаленно при помощи решения Smart Panels. Узнайте больше о Smart Panels
    • Альтернативный текст по умолчанию
      Реализуйте потенциал роста вашего бизнеса EcoXpert – удостоенная наград партнерская программа, позволяющая партнерам развивать их бизнес, становясь доверенным агентом по внедрению нашей архитектуры EcoStruxure™ и платформы. Узнайте больше о партнерской программе EcoXpert
    • Альтернативный текст по умолчанию
      Энергосистемы и силовые электросети Увеличьте срок службы и эффективность силовых электросетей с помощью интуитивных решений для управления энергопотреблением. Узнать больше
    • Альтернативный текст по умолчанию
      Управление энергопотреблением Улучшите готовность к эксплуатации и надежность, сокращая эксплуатационные расходы и потери при помощи контроля и мониторинга энергоснабжения. Подробнее

    EcoStruxure для вашего бизнеса

    Оптимизируйте энергопотребление, поддерживайте здоровую и продуктивную производственную среду, обновляйте устаревшие мощности и подключайтесь к интегрированным решениям в любое время и в любом месте.
    Подробнее

    Отзывы наших клиентов – EcoStruxure Power

    • Метрополитен Шанхая

      Метрополитен Шанхая использует EcoStruxure Power для обеспечения надежного энергоснабжения для безопасного, стабильного и эффективного движения поездов, перевозящих 10 миллионов человек в день.

    • Медицинский центр Grand Medica

      Подключенный медицинский центр Grand Medica получает преимущества партнерства EcoStruxure™ для здравоохранения и EcoXpert™.

    • Аэропорт в Женеве

      Модернизация системы энергораспределения аэропорта от автостоянки до вылета без задержек.

    • Французская пекарня Maison Manival

      Традиционная французская пекарня, которая доказывает, что технология установления связи Schneider может помочь устойчивому развитию традиционного бизнеса.

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.