Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text
    БЕЗОПАСНОСТЬ

    Пять РЕКОМЕНДАЦИЙ для обеспечения безопасности и повышения прибыль

    На сегодняшний день сохранение баланса между необходимостью повышения производительности и качества без ущерба соответствию обязательных требований к безопасности и снижением затрат – одна из самых трудных задач в отрасли.

    Скачать документ
  • Default Alternative Text
    БЕЗОПАСНОСТЬ

    Конкурентное преимущество и образ мысли

    Обеспечьте выполнение требований по безопасности, снижайте время простоев и анализируйте производительность персонала.

    Скачать документ

    1. Превратите программу 2457647-410x230
    обеспечения безопасности
    в источник прибыли

    Зачастую программа обеспечения безопасности рассматривается как неотъемлемая часть бизнеса и, таким образом, считается одной из обязательных затрат.

    Сегодня компании стремятся получить прибыль от упущенной выгоды и программ обеспечения безопасности, переходя от традиционной функциональной безопасности, которая является оперативной по своей природе, к производственной безопасности – более комплексному подходу, который ориентирован на повышение производительности и эффективности.

    > Скачать документ

    2. Предотвратите риски, 149319891-410x230
    связанные с производственной
    безопасностью

    Стандарты безопасности постоянно изменяются, а их требования ужесточаются. Последняя версия стандарта МЭК-61511 содержит более конкретные требования к производительности систем безопасности. Это значит, что системы безопасности должны быть проверены на предмет выполнения всех необходимых функций – в противном случае нужно принять соответствующие меры.

    Schneider Electric поможет вам в этом. Программное обеспечение SIF Manager автоматически отслеживает показатели и оповещает управляющий персонал об объектах, на которые следует обратить внимание. Это позволяет пользователям определить и предотвратить потенциальные риски, вызванные некорректным выполнением функций обеспечения безопасности.

    > Скачать документ

    3. Откройте новые 187231159-410x230
    возможности
    производительности

    Большие данные, расширенная аналитика и другие полезные предложения помогут определить, работают и поддерживаются ли функции обеспечения безопасности надлежащим образом, что в свою очередь поможет вам увеличить прибыль от систем и операций обеспечения безопасности.

    Системы EcoStruxure™ Triconex и другие решения для автоматизации технологических процессов помогут измерить в реальном времени надежность и риски для безопасности как для отдельных единиц оборудования, так и для технологических линий, участков и предприятия в целом. Помогая вашим сотрудникам понять, как их решения влияют на общие угрозы безопасности, мы мотивируем их принимать более эффективные организационные и оперативные решения для повышения операционной прибыльности.

    > Читать блог

    4. Поддерживайте 42-52290400-410x230
    безопасность
    на протяжении всего жизненного цикла

    Если безопасность и экономическая эффективность имеют решающее значение для вашего успеха, системы безопасности EcoStruxure Triconex станут для вас лучшим выбором. Системы безопасности EcoStruxure Triconex, самые стабильные в отрасли на сегодняшний день, обеспечивают безопасность на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря повышению операционных показателей при применении нашего решения, внедрение системы окупается в срок до шести месяцев, обеспечивая при этом защиту людей, производства и прибыли.

    Доказано, что наши решения снижают вероятность возникновения незапланированных простоев в работе, поддерживают непрерывную работу системы, повышают эффективность производства и позволяют избежать внештатных последствий.

    > Узнать больше

    5. Модернизируйте PDP0939222-410x230

    Благодаря Triconex ваши старая и новая системы могут работать одновременно. Это позволяет переходить на современную систему безопасности плавно, без серьезных капитальных затрат. Вы можете перейти на новые технологии без остановки производства, экономя в среднем 85% от стоимости установки.

    Благодаря EcoStruxure Triconex вы защитите существующее оборудование, повысите производительность и достигните новых показателей эффективности.

    Мы внедряем инновации на всех уровнях, повышая прибыльность и безопасность предприятия

    Default Alternative Text

    Программное обеспечение SIF Manager автоматически отслеживает критические показатели и оповещает управляющий персонал об объектах, на которые следует обратить внимание. Это позволяет пользователям определить потенциальные риски, вызванные недостаточным выполнением функций обеспечения безопасности, и предотвратить их. Скачать брошюру бесплатно

    Обратитесь в наш Центр поддержки клиентов

    Мы позаботимся о вашем бизнесе и личных нуждах на любом уровне – от технической поддержки до полноценного клиентского обслуживания.
    Свяжитесь с нами
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.