Технические FAQs

Задать Вопрос

Как изменить Modbus адрем ПЛК M171 Optimized?

Данная стать относится только к ПЛК M171 Optimized.
Если у вас используется ПЛК с дисплеем, то Modbus адрес можно изменить, поменяв с дисплея параметр CF30.
Для этого на дисплее нужно одновременно нажать кнопки F2 и F4, затем при помощи кнопок F1 и F3 листая меню вверх/вниз найти пункт PAr.
Затем нажать SET и листая меню при помощи кнопок F1 и F3 найти пункт CF, нажать SET.
Выбрать пункт CF30 и задать кнопками F1 и F3 Modbus адрес ПЛК.

Если используется модель без дисплея, то единственный способ изменить Modbus адрес - это подключиться к ПЛК через кабель TM171ADMI из приложения Device программного обеспечения SoMachine HVAC, изменить параметр CF30 и записать параметры в ПЛК кнопкой Write All Device Parameters:


 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?