Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV320: LCR format - формат тока двигателя

Значение тока в регистре LCR в ПЧ ATV320 имеет единицу измерения 0.1 А.

См. файл ATV320_communication_parameters, доступный для скачивания с www.schneider-electric.com:
 
LCR Motor current
UINT (Unsigned16) 0.1 A

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?