Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV900: ATV930C13N4/ATV930C31N4 + sinus фильтр - особенности подбора и настройки ПЧ


При подборе для ATV930C13N4/ATV930C31N4 синусного фильтра частота коммутации ПЧ должна быть минимум 4 кГц.

Заводское значение частоты данных ПЧ составляет 2.5 кГц. Поэтому при подборе двигателя нужно учитывать derating, то есть снижение мощности ПЧ.

В Каталоге в разделе Синусные фильтры есть указание:

При использовании в «нормальном» режиме работы номинальная мощность преобразователя частоты уменьшается на один типоразмер, в том числе при минимальной частоте коммутации 4 кГц.
Например, ATV930C13N4 может управлять двигателем 110 кВт. 
 
Для более точного подбора ПЧ для конкретного двигателя используйте график derating'а из Руководства по установке с учетом типа установки и температуры окружающего воздуха:

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?