Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV600: назначение функции "подхват-на-лету"?

ATV6xx имеет встроенную функцию "подхвата-на-лету" ("подхвата-на-ходу").
Заводская настройка: функция активирована.

Настройка:
Complete Settings > Error/Warning Handling > Catch on the Fly > Catch on the Fly   

Функция "Подхват на ходу" необходима при повторном пуске вращающегося механизма после кратковременного пропадания напряжения (или снятия команды СТАРТ на короткое время и последующем восстановлении).
При пропадании напряжения (например, менее 190 В AC на входе) ПЧ аварийно отключается выбегом. Транзисторы ПЧ отключаются, выходное напряжение равно нулю.
Вращающийся двигатель некоторое время сохраняет противоэдс (магнитная система двигателя намагничена и магнитный поток не может прератиться мгновенно).
Если при наличии остаточной противоэдс осуществить повторный пуск, то может получится так, что вектор напряжения ПЧ и вектор противоэдс совпадут и вызовут сверхток.
Для того, чтобы избежать этого, придумали функцию "подхват на лету". Функция эта производит определение положения вектора противоэдс и запускает ПЧ  при направлениях вектора напряжения ПЧ и вектора противоэдс навстречу друг другу. Тем самым исключается сверхток.
 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?