Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV600/ATV900: CONNECTION IN PROGRESS/ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ на выносном терминале

ATV600 - при включении на выносном терминале возникает "CONNECTION IN PROGRESS" (если выбран английский язык) или "ВЫПОЛН. ПОДКЛЮЧ." (если выбран русский язык)














































При нажатии функциональной клавиши F2 (слева направо, ниже экрана) возникает:
- RESTORE FLASH -
WARNING
All configurations and data will be lost.
!!! Are you sure !!!
Press F1, Ok and F3 to confirm the erase.
Press ESC to exit

Нажмите ESC - иначе все параметры ПЧ будут сброшены на заводские значения.





















































На стенде воспроизведена данная аварийная ситуация при помощи изменения параметров коммуникации терминала с ПЧ.

Был изменен параметр:
[Communication] [Comm parameters] [Modbus SL] [Modbus HMI]
[HMI Baud Rate] tbr2
с заводского значения:
[19200 bps] 19k2 19,200 Bauds Factory setting
на значение 38400 бод (бит/с).



Для устранения аварийной ситуации необходимо подключиться к ПЧ при помощи бесплатного ПО SoMove и кабеля USB/RS-485 (артикул TCSMCNAM3M002P ).
После подключения нужно изменить значение параметра tbr2 на значение 19200 бод.



Подключиться при помощи ethernet патч-корда в данном случае нельзя, потому что для этого подключения нужно изменить заводские значения коммуникации встроенного ethernet ПЧ.
 

 

Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?