Технические FAQs

Задать Вопрос

Как произвести калибровку сенсорного дисплея на панели оператора Magelis?

Для этого нужно перейти в системное меню панели, в настройках по умолчанию это осуществляется путём одновременного нажатия на два диагонально противоположных угла дисплея, например, нижний левый и верхний правый (в проекте Vijeo Designer могут быть выбраны и другие способы перехода в системное меню, также доступ туда может быть заблокировани, подробнее см. В разделе 4.5.1.3 встроенной в ПО Vijeo Designer справки Help).




После входа в системное меню нужно перейти в закладку System и выбрать иконку Stylus:


Далее на экране поочерёдно будут появится перекрестья, нужно нажимать точно на их центр (всего шесть перекрестий). После окончания калибровки нужно нажать кнопку To Run Mode для возврата в режим исполнения пользовательской программы.



 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?