Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV600: останов выбегом в конце рампы

Если тип торможения настроен на:
  • торможение по рампе;
  • торможение по быстрой рампе;
то можно настроить частоту, при достижении которой торможение будет меняться на торможение выбегом.
















































При этом не должно быть настроено динамическое торможение в конце торможения.

Параметры:

[Complete settings] [Generic functions] [Stop configuration]
[Freewheel stop Thd] FFt - задает значение частоты, при достижении которой торможение по рампе сменяется торможением выбегом.

Тип торможения задается параметром:
[Complete settings] [Generic functions] [Stop configuration]
[Type of stop] Stt.
Динамическое торможение в конце рампы задается параметром:
[Complete settings] [Generic functions] [Auto DC injection]
[Auto DC Injection] AdC.
При значении параметра AdC = No возможна настройка FFT (при типе торможения рампа/быстрая рампа).

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?