Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV320/ATV71/ATV600/ATV900: привод конвейера - требуется ли энкодер?

Необходимость использования энкодера может быть обусловлена только требованием регулирования скорости ниже диапазона регулирования при разомкнутом законе управления (без энкодера).

Без энкодера ПЧ SE обеспечивают следующий диапазон регулирования скорости (для асинхронного двигателя):
ATV320 - 1:100;
ATV71 - 1:100;
ATV600 - 1:100;
ATV900 = 1:100.

Диапазон регулирования скорости определяет минимальную скорость, при которой привод обеспечивает скорость при нагружении номинальным моментом.
Например, значение 1:100 означает, что при частоте 50 Гц/100 = 0,5 Гц привод будет регулировать скорость. Для асинхронного двигателя с номинальной скоростью 1460 об/мин это означает поддержание минимальной скорости 15 об/мин при нагружении номинальным моментом. 

Если минимальная скорость Вашего конвейера находится в пределах диапазона регулирования при разомкнутом законе управления (без энкодера) - то энкодер не нужен.

В случае вопросов по подбору - просьба обращаться по адресу ru.ccc@schneider-electric.com (Центр поддержки клиентов).   
 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?