Технические FAQs

Задать Вопрос

Что делать если не работаю драйверы связи с ПЛК Шнейдер Электрик (как протестировать драйверы)?

Schneider Electric Drivers Manager в панели управления Windows позволяет настроить и проверить работу протоколов связи. Он содержи информацию о установленных в данный момент драйверах и позволяет протестировать связь по протоколам связи компании Шнейдер Электрик. Наиболее часто используются следующие драйверы:
 
Modbus driver – используется для поддержки протокола Modbus и ModbusTCP (Ethernet) для подключения из ПК по последовательному Modbus, при использовании последовательного кабеля комплекта PoweSuite VW3A8106 или USB кабеля TCSMCNAM3M002P через разъем RJ45, используется для связи с оборудованием: Advantys OTB, УПП Altistart, ПЧ Altivar, встроенные контроллеры Altivar, Шаговые двигатель SD3 28, Контроллеры движения Lexium, Сервоприводы Lexium, ЧМИ Magelis XBT N/R/RT, ПЛК M238 и M340, пускатели TesysU / TesysT, контроллеры безопасности XPS MC
тестирование см: FAQ FA218129 тут => http://www.schneider-electric.ua/support//ru/faqs/content/?country=UA&lang=ru&locale=ru_RU&id=FA218129&viewlocale=ru_RU
 
UNITELWAY driver - для доступа к ПЛК Micro и Premium (PL7 или Unity) через порт TER
тестирование см: FAQ FA341927 тут => http://www.schneider-electric.ua/support//ru/faqs/content/?country=UA&lang=ru&locale=ru_RU&id=FA341927&viewlocale=ru_RU
 
PLC USB driver (Unity) - для доступа к ПЛК M340 и Premium через порты USB
 
Drivers Manager дает возможность протестировать работу коммуникационных протоколов Modbus и Unitelway, через вкладки Modbus Test и XWAY Test (unitelway), как для последовательных подключений, так и для сетевых протоколов Ethernet, Modbus Plus, Modbus TCP. Он также позволяет увидеть версию установленного драйвера и деинсталлировать если драйвер не работает корректно.

 Для использования с современными ПК и ОС Windows 7 - 10 x32/x64 рекомендуется использовать наиболее старшие версии. На конец 2017 года драйверы см.тут:
SchneiderModbusDriverSuite(v3.14 IE24 SoMove v2.6.3 and Unity v13)
https://yadi.sk/d/7MuWaGSQ3T7YFw
SchneiderPLCUSBDriverSuite(v3.13 IE23 Unity v13)
https://yadi.sk/d/zpL7MznB3T7YQk
SchneiderUnitelwayDriverSuite(v3.10 IE20 Unity v13).exe
https://yadi.sk/d/RSETL5Ic3T7YSy

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?