Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV312: управление ПЧ по Modbus RTU - задание частоты

При управлении ПЧ ATV312 по Modbus RTU задание частоты нужно записывать в ячейку LFR:







См.

ATV312_communication_variables_EN_BBV51701_01
https://schneider-electric.box.com/s/w26yao2ojrmpr01z5fxmdnv7syahfsf1
стр. 19

Размерность LFR - Unit 0.1 Hz (если бит9 CMI = 0).

Задание частоты в ПЧ формируется в виде суммы:

Задание частоты =  LFR + LSP,

где LSP - минимальная частота (меню Set).

Если в ПЧ установлена минимальная частота LSP, отличная от нуля, то к значению LFR будет добавляться значение LSP.

Для корректного задания рекомендуется считывать LSP в процессе инициализации программы и вычитать из значения скорости, которое должно быть передано в ПЧ.


 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?