Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV320: параметризация при подключении PTC (DI6)

При подключении PTC-сенсора (терморезистора) к входу DI6 необходимо изменить следующий параметр:

CONF > FULL > FLT- > Ptc-
PtCL
 
AS [Всегда] (AS): PTC контролируется непрерывно, даже при отсутствии силового питания ПЧ (при условии, что цепи управления остаются под напряжением)
rdS [Вкл. питан.] (rdS): PTC контролируется при наличии силового напряжения ПЧ
rS [Вкл. двиг.] (rS): PTC контролируется при подаче напряжения на двигатель


 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?