Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV600: как управлять выходными реле по Modbus

Базовая комплектация ПЧ ATV600 включает три реле:
R1, R2, R3.
При необходимости используйте дополнительный модуль реле VW3A3204 (3 реле, NO контакты).

Реле доступно для удаленного управления при помощи переменной OL1R:
 
OL1R Logic outputs states 16#145C = 5212

Формат слова управления логическими выходами OL1R:

 
  Bit 0 "R1" relay real image
  Bit 1 "R2" relay real image
  Bit 2 "R3" relay real image
  Bit 3 "R4" relay real image
  Bit 4 "R5" relay real image
  Bit 5 "R6" relay real image
  Bit 6 Reserved
  Bit 7 Reserved
  Bit 8 "DO1" logic outputs real image
  Bit 9 Reserved
  Bit 10 Reserved
  Bit 11 Reserved
  Bit 12 "DO11" logic outputs real image
  Bit 13 "DO12" logic outputs real image
  Bit 14 Reserved
  Bit 15 Reserved
 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?