Технические FAQs

Задать Вопрос

Нужно программное обеспечение для реле защиты двигателя LT6P0M005FM.

Реле серии LT6 устарели и давно сняты с производства в настоящее время предлагаются реле TeSys T.

Для программирования реле LT6 используется ПО LAP9P620, последняя версия была выпущена в 2005 году, поддерживается только ОС Windows XP и более ранние версии.

По ссылке ниже приведены следующие материалы:
- Мануал на реле LT6-P
- Руководство пользователя, на стр. 12 данного руководства приведена распиновка кабеля для подключения реле LT6-P к ПК по RS-232, обратите внимание, что ПК должен иметь COM-порт, для подключения к USB придётся использовать преобразователь.
- ПО LAP9P620

https://schneider-electric.box.com/s/c7rajg1dzm17m67fy2ff1gdbsdzeavvw
 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?