Технические FAQs

Задать Вопрос

ATV320: какой модуль нужно использовать для подключения энкодера?

Подключение энкодера к ПЧ ATV320 возможно только для контроля скорости (например, для привода подъема). Если рассогласование между заданием на скорость и скоростью, измеренной энкодером, превышает [ANF Frequency Thd.] (FAnF), то ПЧ аварийно отключается.























Энкодер должен иметь выходной интефейс типа RS422/TTL.

Для подключения нужно установить дополнительный модуль VW3A3620:

























Реализация замкнутого закона управления скоростью в ATV320 невозможно! Используйте ATV900.
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?