Технические FAQs

Задать Вопрос

ATS48: управление по Modbus

Управление УПП ATS48 по Modbus производится согласно профилю DriveCom:
:





















































См.
https://schneider-electric.box.com/s/7s44yo9hc7ps4mv8t01hgd2ppz3vdr6k
стр.78

Предварительно нужно подать 24В на клемму СТОП.

После этого нужно задать адрес Modbus, параметры коммуникации, выключить и включить стартер для актуализации параметров.

Нужно перейти в LINE MODE из LOCAL MODE (стр.76).
Для этого нужно выслать в ячейку CMD 10#400 значение 2#0xxx xxx0 xxxx xxxx (бит 8 и бит 15 нулевые).

Стартер перейдет в LINE MODE.
Стартер находится в одном из состояний, которое можно идентифицировать по слову состояния ETA status register (W458).

Для перевода стартера в состояние Operation Enabled (слово состояния ETA = 16#xx27) нужно последовательно подавать команды (запись в CMD) 6, 7 и F. При этом нужно контролировать состояние стартера.

Также см.
https://schneider-electric.box.com/s/0tz4zgt72zdtoaidggk5sq5e5hfqz2rt

стр.23
расшифровка слова состояния

 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?