Основные преимущества для клиента:
Экономия энергии 20%, окупаемость инвестиций менее чем за 2 года
I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Характеристика клиента (*):
- Водоснабжающие компании, региональные органы власти, местные советы или муниципалитеты, осуществляющие управление водораспределительными сетями (насосные станции, оросительные системы и т.д.) или системами водоотведения (канализационные насосные станции).
- Предприятия по производству и переработке продуктов питания также являются потенциальными заказчиками этих решений (водоснабжение и водоотведение).
Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):
- Получение экономически эффективного решения для автономных насосных станций
- Внедрение и эксплуатация стандартизованных решений, спроектированных с упором на производительность, надежность и удобство технического обслуживания.
- Гарантия высокой бесперебойности работы установок, оговоренная в контракте на поставку.
- Возможность дополнительного сокращения эксплуатационных затрат, обеспечения экономии электроэнергии и защиты трубопроводных сетей (уменьшение силы гидроударов).
II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ
Принципы реализации (основные этапы) (*):
- Опираясь на результаты анализа рынка автономных насосных установок, отделение Schneider Electric в Новой Зеландии сформировало согласованное предложение на основе трех вариантов программируемых контроллеров, встроенных в блоки управления двигателем с преобразователем частоты ATV61: “Управление основным насосом”, “Управление группой насосов”, “Управление водоприемным колодцем”:
1. Анализ потребностей рынка в автономных насосных станций => орошение, повышение давление, рециркуляция воды, перекачивание сточных вод. 2. Разработка силами команды отделения компании согласованного предложения на основе программируемых контроллеров, встраиваемых в блок управления с преобразователем частоты ATV61 => 3 области применения: “Управление основным насосом”, “Управление группой насосов”, “Управление водоприемным колодцем”. 3. Пробная эксплуатация на нескольких насосных станциях. 4. Продвижение проекта на рынок. Разработка и применение различных средств продвижения (демонстрации, обучающие курсы, информационные материалы с техническими характеристиками).
Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):
- Архитектура системы строится на основе блоков управления с преобразователем частоты ATV61, обеспечивающих управление насосами (с возможностью применения устройств плавного пуска). Блоки управления оснащаются встроенными панелями контроллеров. При использовании нескольких блоков управления (варианты «Управление группой насосов» или «Управление водоприемным колодцем») для их соединения применяется шина Canopen, обеспечивающая достаточный уровень резервирования.
- Контроллеры могут поставляться с одним из трех вариантов программного обеспечения:
- «Управление основным насосом» (подача воды при постоянном давлении, от 1 до 4 насосов) – используется, преимущественно, в оросительных системах; - «Управление группой насосов» (подача воды при постоянном давлении, от 1 до 4 насосов) – используется, преимущественно, в системах снабжения питьевой водой; - «Управление водоприемным колодцем» (контроль уровня воды, от 1 до 3 насосов) – в основном, используется для перекачивания сточных вод в системах водоотведения.
- Оборудование поставляется в следующих вариантах:
- Наборы комплектующих (как правило, блок управления электродвигателем, карта контроллера с загруженным программным обеспечением, датчик давления и распределительные устройства), либо - Полностью собранные панели управления насосами (изготавливаются партнерами компании)
- Работы по проектированию системы и вводу оборудования в эксплуатацию могут быть выполнены специалистами сервисного подразделения компании. Поставка решения также может быть выполнена торговыми посредниками (подрядчики и т.д.).
Каким образом мы добились экономии электроэнергии (принципы, средства и т.п.)
- Экономия электроэнергии может быть приблизительно оценена при помощи программного обеспечения Eco 8. При этом будут учитываться характеристики системы водоснабжения, характеристики насосов, а также параметры рабочего цикла.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Преимущества для клиента (*):
- Проверенные решения, гарантирующие безопасность эксплуатации
- Единый поставщик для различных типов станций (станции повышения давления, водоприемные колодцы, оросительные системы и т.д.)
- Высокие эксплуатационные характеристики: Усовершенствованный набор функций (защита оборудования; различные режимы работы; дополнительные функции, включая ноу-хау в области управления насосами; интерфейс с возможностью дистанционного контроля)
- Оптимизацию окупаемости инвестиций в насосную установку
Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:
- “Коробочные”, законченные решения для многих вариантов применения насосного оборудования
- Простота интеграции: минимальные затраты на оборудование, соединительные кабели и программное обеспечение (только конфигурирование)
- Обеспечивает требуемый уровень резервирования и возможность работы в режиме «горячего резерва» при меньших затратах (варианты «Управление водоприемным колодцем» и «Управление группой насосов»)
|