Water
 
 
 

История успеха: Компания Veolia Water, Франция

3S Control: решение, оптимизированное и стандартизованное для управления насосами повышения давления

 
 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Компания Veolia Water, являющаяся подразделением компании Veolia Environment, занимает лидирующие позиции на мировом рынке услуг в области водоснабжения и водоотведения.
  • Благодаря знаниям, накопленным за многие годы работы в этой области, компания Veolia Water может предложить органам местной власти высокий уровень профессионализма и опыт в технической сфере, позволяющий разрабатывать системы водоснабжения и водоотведения для жилых районов и управлять их работой.
  • В настоящее время компания Veolia Water работает на пяти континентах на государственном уровне, реализуя свои возможности в области защиты окружающей среды в ходе эксплуатации или сооружения почти 5000 объектов.
  • Главная задача, решаемая компанией Veolia Water в ходе этих проектов, состоит в подготовке питьевой воды и поставке ее потребителям при высоком уровне непрерывности обслуживания и минимальных затратах.

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Условия контракта включают в себя гарантированное распределение воды с постоянным давлением независимо от требуемого расхода. Для компании Veolia Water важно найти компромисс между качеством услуг и энергосбережением и максимально исключить колебания давления в водораспределительных сетях.
  • Поскольку водораспределительные сети расширяются, задача состоит в том, чтобы сделать экономически обоснованный выбор между возрастающим количеством станций повышения давления и увеличением водонапорных башен.
  • Стремясь оптимизировать стоимость станций повышения давления, компания Veolia Water планирует стандартизовать панели управления, рассчитанные на обслуживание станций с 2–4 насосами, и одновременно повысить их эксплуатационные характеристики, надежность, удобство монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

1. Обсуждение с эксплуатирующими организациями технических требований и рациональных методов, применяемых для управления станциями повышения давления.
2. Совместная работа технического департамента компании Veolia с компанией Schneider Electric (главного поставщика электрического оборудования и ПЛК во Франции) с целью формирования, реализации и проверки решения на основании наших требований.
3) Пробная эксплуатация на нескольких станциях повышения давления. 
4. Начало коммерческой реализации проекта, подписание общего соглашения о поставках между компаниями Schneider Electric и Veolia.

Длительность:

  • 3 года: с 2003 по 2006 год

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

  • Насосы KSB (мощностью от 5,5 до 22 кВт)
  • 4 блока управления электродвигателями Altivar 61 с картой управления 3S
  • Стандартное программное обеспечение для управления установкой повышения давления с использованием карты управления, “встроенной в контроллер”
  • Система дистанционной обработки данных
  • Панель оператора Magelis XBT
  • Сеть передачи данных между картами управления, “встроенными в контроллеры”
  • Безопасная система передачи данных с одноранговыми узлами для связи карт управления, “встроенных в контроллеры”
  • Сеть передачи данных: сеть стандарта Modbus RS485 между системой дистанционной обработки данных и блоками управления Altivar 61

Каким образом мы добились экономии электроэнергии (принципы, средства и т.п.)

  • Оценка экономии электроэнергии была выполнена с использованием программного обеспечения Eco 8
  • При этом учитывались характеристики системы водоснабжения, тип и мощность насосов, а также параметры рабочего цикла.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Экономия электроэнергии может достигать 15–20% при сроке окупаемости инвестиций порядка 1–2 лет.
  • Квалифицированное взаимодействие со стороны проектировщиков Veolia Water developers, конкурентоспособность решения на основе карт управления 3S Control , высокие эксплуатационные характеристики и безопасность позволили обеспечить:
    – Эффективное регулирование давления воды в трубах
    – Безопасное функционирование насосной установки
    – Оптимизацию окупаемости инвестиций в насосную установку
    – Наглядность всего процесса функционирования

Мнение клиента (дословно):

  • Жан-Люк Мильон (Jean Luc Million), менеджер по стандартизации систем управления насосными установками, работающий в техническом департаменте компании Veolia's , прокомментировал этот контракт следующим образом: “Это готовое решение, идеально адаптированное к вашим потребностям и отличающееся удобством установки”.

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Глубокое понимание принципов энергосбережения на предприятиях водоснабжения и водоотведения.
  • Поставка не только отдельных видов продукции, но и комплексных решений и услуг 
  • Стратегическое партнерство с компанией Veolia Water
  • Потенциал для проведения исследований