Water
 
 
 

История успеха: Система водоотведения в г. Сантадер, Испания

Коллекторная сеть, станция очистки сточных вод и насосные станции, гарантирующие качество морской воды, необходимое для развития туризма

 
 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Город Сантадер, расположенный на северо-востоке Испании, одновременно является промышленным и туристическим центром. По этой причине сброс сточных вод в океан непосредственно перед городом невозможен.
  • Европейское сообщество и провинция Кантабрик совместно профинансировали модернизацию канализационной сети, в также сооружение подводного трубопровода и установки по очистке сточных вод, отделенных от города горой.

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Задачи властей города Сантадер состояли в финансировании этого огромного объема работ в течение длительного времени.
  • Необходимо было сохранить туристический и промышленный потенциал региона.
  • В течение этого периода Европейское сообщество осуществляло обширную программу финансирования Испании, и этот проект был одной из ее целей.
  • Основным инвесторам были необходимы надежные партнеры для осуществления проекта. Кроме того, они рассчитывали поддержать местные предприятия, обеспечив их работой.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

1. Взаимодействие с финансовыми органами для формирования задач и организации проекта
2. Привлечение местных партнеров для первого этапа проекта (канализационная сеть)
3. Привлечение группы проектирования и сервисного обслуживания подразделения Schneider Electric в Испании для поддержки партнеров (сооружение станции очистки сточных вод)
4. Сопровождение проекта от момента формирования задания до сдачи в эксплуатацию

Длительность:

  • 10 лет: с 1992 по 2002 год

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 
1. Щиты среднего напряжения
2. Трансформаторы
3. Распределительное оборудование низкого напряжения
4. Устройства управления электродвигателями
5. Оборудование для компенсации коэффициента мощности
6. Автоматизированная система управления

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Обеспечение качества морской воды, необходимого для развития туризма, в результате реализации долгосрочного проекта
  • Общая координация компанией Schneider Electric всех составляющих проекта
  • Комплексное решение как для оборудования коллекторной сети и станций очистки сточных вод, так и для систем энергоснабжения и управления, включающее в себя этап строительства и последующее обслуживание.

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Умение взаимодействовать с органами государственной власти
  • Сеть местных партнеров, координируемых группой проектирования и сервисного обслуживания компании Schneider Electric
  • Комплексное решение по энергоснабжению и управлению