Water
 
 
 

История успеха: Предприятие по очистке сточных вод Grasse «Les Roumiguières», Франция

Комплексное решение по управлению станцией очистки сточных ввод с инновационным технологическим процессом

 
 

 

 

Основные преимущества для клиента:

Экономически эффективное и оптимизированное по размерам оборудования решение, позволяющее сократить затраты на проводку кабелей на 30%.

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Власти города Грасс поручили компании Degrémont постройку предприятия по очистке сточных вод с расчетной производительностью, соответствующей      25 000 эквивалентных жителей. На предприятии предполагается использовать новую технологию сверхтонкой мембранной очистки Ultrabox®.
  • В технологическом процессе используется очень компактное оборудование, что позволяет достичь большей производительности при заданных размерах предприятия.
  • В качестве поставщика решений для создания системы управления была выбрана компания Schneider Electric.
  • Предприятие эксплуатируется компанией Suez.
  • Компания Graniou была привлечена в качестве системного интегратора для реализации проекта автоматизации..

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Ограничения на уровень загрязняющих выбросов в долине Roumiguières. Необходимость использования адаптированных процессов, установка оборудования в защищенной зоне, в условиях ограниченного пространства.
  • К установке предъявляются следующие требования:
    - Высокая бесперебойность работы
    - Возможность гибкого расширения
    - Малые размеры

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

1. Обеспечение соответствия строгим требованиям, сформулированным заказчиком
2. Реализация проекта с учетом необходимости достижения максимальной гибкости при последующем расширении
3. Послепродажное обслуживание

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 
Система автоматизации строится на основе следующих основных элементов:

  • Программируемые контроллеры с функцией горячего резервирования, обеспечивающие системе высокий уровень бесперебойности
  • Распределенные «острова» ввода-вывода STB (для подключения различных функциональных устройств), обеспечивающие полную интеграцию устройств пуска электродвигателя (подключение к «островам» STB упрощено за счет использования готовых кабелей) и преобразователей частоты (через расширение STB для подключения по шине Сanopen ) в сеть FIP. Это решение выполнено с применением компактного оборудования и может быть легко расширено.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Высокая эксплуатационная готовность установки
  • Возможность гибкого расширения
  • Малые размеры

Мнение клиента (дословно):

  • Стэфан Абрам (Stéphane Abram), руководитель проекта системного интегратора Graniou: “Благодаря «островам» STB мы сэкономили место, сократив длину шкафа на 3–4 метра. Но при этом мы сэкономили и на кабельной проводке: сокращение затрат времени на прокладку кабелей составило примерно 30% ...  Мы применили устройства пуска двигателей Tesys U, чтобы обеспечить пользователю простоту подключения, малые размеры оборудования и гибкость в применении: всего 3 модели покрывают 80% потребностей в устройствах пуска двигателя на предприятии”.

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Экономическая эффективность решения получена за счет применения компактного оборудования и сокращения затрат на проводку кабелей. Основными факторами успешной реализации решения стали распределенные «острова» ввода-вывода STB, устройства пуска двигателя TesysU и блоки управления двигателем с преобразователем частоты ATV.