История успеха: «Транснефть», Россия

Решения для автоматизации и управления нефтебазой

 
 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

Транснефть:
  • Крупнейшая российская компания, специализирующаяся на транспортировке и хранении нефти
  • Управляет работой большинства нефтепроводов России
  • Эксплуатирует большое количество ПЛК Modicon
  • Системный интегратор: ОАО «Нефтеавтоматика»

Проект модернизации нефтебазы «Грушовая»
  • Нефтебаза «Грушовая» является одним из наибольших объектов в системе компании «Транснефть» на территории России.
  • Эта нефтебаза используется в качестве аккумулятора, в котором хранится нефть, поступающая из нескольких нефтепроводов.
  • Оборудование нефтебазы включает в себя: Подземные резервуары и резервуары с плавающей крышей Насосные станции для технологической и внутрипарковой перекачки Блок управления расходом и давлением Узел запуска и приема диагностирующих снарядов Колодцы с задвижками Технологические тоннели Сливо-наливная эстакада

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Замена устаревшей релейной системы управления
  • Повышение гибкости системы
  • Подготовка системы к работе в условиях возросшей нагрузки на нефтебазу
  • Снижение затрат на установку системы и техническое обслуживание
  • Модернизация сетей передачи данных и приведение их к внутрифирменному стандарту –сети Ethernet
  • Ускорение процесса диагностики неисправностей
  • Сохранение существующих датчиков и преобразователей

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

  • Распределенная система управления нефтебазы «ГРУШОВАЯ» представляет собой уникальный по своему масштабу проект, разработанный с использованием промышленных сетей Industrial Ethernet системным интегратором компании Schneider Electric ОАО «Нефтеавтоматика» и реализованный в России и странах СНГ.

Длительность:

  • 2004 г.

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Многоуровневая архитектура
  • Сеть передачи данных Ethernet на базе волоконно-оптических линий (общей протяженностью до 12 км)
  • Протокол Modbus TCP
  • Кольцевая топология (резервирование)
  • Удобство в использовании Инструментальный пакет Concept для программирования контроллеров (стандарт МЭК 1131)

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Аппаратная платформа Modicon Quantum   
  • Дистанционная диагностика с использованием встроенных веб-серверов