Oil & Gas
 
 
 

История успеха: Компания Petrobras, Бразилия (2005 г.)

Энергоснабжение рассредоточенного оборудования сухопутного месторождения.

 
 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Добывающее предприятие Alto do Rodrigues (ATP-ARG) является одним из трех предприятий подразделения Rio Grande do Norte and Ceará (UN-RNCE), эксплуатируемых компанией PETROBRAS.
  • Это подразделение осуществляет добычу нефти и газа на 12 сухопутных и 1 морском месторождении. В 2003 г. средний объем добычи составлял 25 000 баррелей в сутки.
  • Это подразделение обслуживание более 2300 добывающих скважин, распределенных на участке длиной около 80 км. Подъем нефти ведется с использованием механических , электровинтовых и подводных центробежных насосов.

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Выявление типа неисправности и производственной площадки, на которой она возникла - оператор приезжал на площадку, оборудованную устройством повторного включения, и проверял защитное реле и журнал событий, используя локальный доступ. Поскольку устройства повторного включения были установлены только на выходах фидеров, проводился визуальный осмотр всей цепочки оборудования, связанной с неисправностью.
  • Большие затраты времени на переключение мощности - переключение мощности требовало привлечения двух или трех групп из двух человек. Затраты времени были велики, поскольку включали в себя время на необходимые процедуры по технике безопасности, время на перемещение групп между объектами и переговоры между группами для согласования действий.
  • Блокирование системы автоматического включения - если при проведении профилактического обслуживания линейными группами было необходимо блокировать работу устройств автоматического включения, то для выполнения этой операции приходилось вызывать электрика, что приводило к дополнительным затратам времени.
  • Недостаточное применение систем дистанционного контроля - ранее мы могли получать данные только о нескольких электрических параметрах, таких как: активная мощность, реактивная мощность, сила тока и коэффициент мощности, а также текущее состояние оборудования.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

  • Внедрение центра управления электрической системой (COSE) в качестве ключевой системы было выполнено компанией CDi Power S.A. (полностью принадлежащей подразделению компании Schneider Electric в Бразилии) в соответствии с требованиями, сформированными компанией Petrobras.

Длительность:

  • 2003

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Непосредственный контроль и автоматическое включение электрораспределительного оборудования всех насосных систем.

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Поставка комплексной системы, включая
  • электрораспределительную систему месторождения, выполненную аналогично системам электроэнергетических компаний.