Oil & Gas
 
 
 

История успеха: Компания ExxonMobil, Камерун

Модульные подстанции для энергоснабжения насосных станций нефтепровода

 
 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Компания Exxon Mobil — одна из основных нефтяных компаний в мире. Инжиниринговая компания KBR выступила подрядчиком в данном проекте.

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Нефтепровод служит для транспортировки нефти, добываемой на месторождениях в регионе Дуба в южной части Чада, в морской терминал Кирби, расположенный в Камеруне.
  • Нефтепровод протяженностью 1070 км требует сооружения 10 подстанций для энергоснабжения насосного оборудования.
  • Подготовить и поставить полный комплект электрооборудования необходимо менее чем за один год.
  • Для поставки оборудования должен быть выбран производитель с мировым именем, зарекомендовавший себя в нефтегазовой отрасли.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

  • На основании технических требований компании KBR компания Schneider Electric сделала ExxonMobil предложение, сформированное с учетом имеющегося опыта проектирования и организации международных проектов:
   Формирование решения: выбор моделей и типоразмеров оборудования, разработка схемы размещения и соединения и т.д.
   Проектирование и производство: 10 подстанций, смонтированных в больших готовых металлических контейнерах, вмещающих все необходимое оборудование.
   Подготовка документации по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Длительность:

  • 2 года: с 2002 по 2003 год

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

Компоновка контейнера: 
  • щиты MCset с цифровыми блоками защиты Sepam 2000 или Sepam 1000+, соединенные с центральной станцией по протоколу Modbus.
  • Щиты Masterbloc MB200/400 с автоматическими выключателями Masterpact и выдвижными ячейками, соединенные с центральной станцией по протоколу Modbus
  • Распределительные щиты переменного и постоянного тока, панели аварийной сигнализации с блоками Sepam 2000
  • Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для резервного энергоснабжения и обеспечения работы вспомогательного оборудования
  • Заземляющие резисторы
  • на напряжение 6,6 кВ и шинопроводы низкого напряжения,
  • оборудование для кондиционирования воздуха и т.д.
Подстанции подключаются к местной электрораспределительной сети с напряжением 33 и 63 кВ через трансформаторы.
Подстанции обеспечивают электрическое питание электродвигателей среднего и низкого напряжения, обеспечивающих привод насосного оборудования. Трансформаторы подстанций понижают напряжение с 33–63 кВ до 6,6 кВ и с 6,6 кВ до 480 В.

Основное оборудование:
  • 37 трансформаторов мощностью от 1 до 47 МВА,
  • 67 щитов MCset и 160 щитов Masterbloc.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Подготовка и поставка комплектных подстанций для энергоснабжения 10 насосных станцийменее чем за 1 год.

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Глубокое понимание особенностей распределительных сетей среднего и низкого напряжения.
  • Поставка комплексных решений и услуга не просто отдельных видов продукции 
  • Стратегическое партнерство с компанией KBR
  • Инженерный потенциал, необходимый для выполнения проектирования