Select a country
Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Retail
                 
                 
                 

                Управление освещением

                 
                 

                Каким образом клиент может влиять на энергопотребление более эффективно?

                • На системы освещения в зависимости от типа здания может приходиться до 40% электроэнергии, потребляемой оборудованием здания.
                • Управление освещением, несомненно, является одним из наиболее простых путей сокращения затрат на электроэнергию, потребляемую одним из наиболее распространенных видов оборудования. Применяя эффективные решения по управлению освещением, пользователи могут с легкостью сэкономить до 50% средств, расходуемых на электроснабжение, по сравнению с традиционными способами энергосбережения.

                Решения, используемые в системе

                • Данное решение позволяет в автоматическом режиме оптимизировать работу системы освещения по трем основным параметрам (время, интенсивность и наличие людей), используемым как по отдельности, так и в различных сочетаниях.
                • Эти решения охватывают широкий диапазон различных вариантов: от местных и очень простых систем (например, таймеров), до очень сложных и специализированных, но в то же время гибких и централизованных решений, применяемых в качестве элементов общей системы автоматизации здания.

                Решения по управлению освещением:

                  
                 
                Подробности

                Подробности 

                Запрос информации о решениях, продукции и услугах