Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 
 
 
 
 

Удаленное управление и контроль - Телеметрия

 
 
 
 
 
 
Задачи

Используйте свои удалённые объекты с максимальной пользой

Интеллектуальное, эффективное, надёжное и бесперебойное управления вашими удалёнными процессами в тяжёлых условиях в виде законченных и интегрированных решений от полевого уровня до управления предприятием

 
 
 
 
 
Решения
Архитектура PlantStruxure для удаленных объектов поможет вам решить задачи эффективного управления удаленными процессами и объектами на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая оптимальный уровень возврата ваших инвестиций. Мы преобразуем полевые данные в важную информацию, являющуюся инструментом для оптимизации вашего бизнеса. Интеграция PlantStruxure и Wonderware System Platform обеспечивает доступ к расширенным функциям как симуляция,обучения операторов и управление активами

Применения 

   
  • Мексика - Компания Petroleos Mexicanos экономит энергию и время и работает с повышенной эффективностью благодаря использованию PlantStruxure: на всех удалённых объектах применяется единое готовое к эксплуатации решение и защищённые данные.
     
 
  • Венгрия - Водоохранные органы бассейна реки Тиса повысили уровень безопасности и способствовали спасению человеческих жизней с помощью системы раннего оповещения PlantStruxure, предназначенной для прогнозирования наводнений и оценки ущерба: защищённые данные и аварийная сигнализация.
 
 
 
 
 
Фокус
Посмотрите видеоролик и узнайте о том, как компания Anglian Water обеспечивает стабильное водоснабжение в сотрудничестве со Schneider Electric.
  
 
Подробности

Подробности 

 

Полезные ссылки