Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 
 
 
 
 

РСУ для непрерывных процессов

 
 
 
 
 
 
Задачи

Защитите технологические процессы на своём предприятии для обеспечения непрерывности производства и повышения безопасности
Выполняйте свою работу быстрее, легче, безопаснее и с лучшими результатами
Создайте возможности для того, чтобы ваше производство могло лёгко и малозатратно развиваться по мере необходимости
 
 
 
 
 
Решения

Система автоматизации процессов Foxboro EvoTM позволит вам обеспечить высокую эксплуатационную надёжность своего производственного объекта, расширить понимание процесса своим персоналом, легко и малозатратно адаптироваться к изменениям. Наша высокоэффективная платформа управления преобразует методы работы всех пользователей – операторов, инженеров, специалистов по техобслуживанию, менеджеров и руководителей – благодаря чему они начинают вносить больший вклад в безопасность и рентабельность производства. Система Foxboro EvoTM разработана на основе испытанной, лидирующей в отрасли технологии компании Foxboro, которая применяется для управления и защиты ряда самых крупных и сложных производственных объектов по всему миру.

  • Обеспечьте защиту своего производства от непредвиденных рисков, таких как нарушения кибербезопасности и единичные отказы, приводящие к отказу всей системы
  • Разрабатывайте свою систему с меньшими усилиями, пониженным уровнем рисков и сокращёнными общими затратами
  • Обеспечьте максимальную эксплуатационную надёжность за счёт применения упреждающего техобслуживания вместо реагирующего техобслуживания
  • Используйте ситуационную осведомлённость в процессе эксплуатации для предупреждения ошибок и повышения уровня безопасности
  • Обеспечьте развитие своего предприятия на основе новых технологий в соответствии с требованиями бизнеса при сохранении существующих капиталовложений

Для получения дополнительной информации о Foxboro Evo посетите вебсайт: www.foxboro.com/foxboroevo

 
 
 
 
 
  
 
Подробности

Подробности 

 

Дополнительная информация

 

Полезные ссылки