Offices
               
               
               

              Контроль и учет электроэнергии

               
               

              Проблемы и движущие факторы


              Благодаря анализу использования электроэнергии пользователи могут понять структуру потребления, основываясь на данных за прошедшие периоды, информации о динамике потребления и опорных показателях.

              Организации, не имеющие доступа к такого рода данным, могут упустить из виду наиболее эффективные пути оптимизации использования электроэнергии.  Проводимые измерения потребляемой электроэнергии в некоторых случаях оказываются неэффективными, либо являются эффективными только в течение некоторого времени, после чего их результаты начинают давать искаженную картину. В результате этого значительные ошибки в счетах за электроэнергию могут оставаться незамеченными.  При отсутствии наглядной информации учет потребленной электроэнергии обычно содержит определенные погрешности, а применяемая стратегия в области потребления может идти вразрез с интересами компании.

              Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?


              Стратегии и методы, используемые для анализа потребления электроэнергии, могут быть как простыми, так и достаточно сложными:

              • Базовое измерение потребляемой электроэнергии по каждому виду инженерного оборудования (водоснабжение и водоотведение, снабжение сжатым воздухом, газом, электроэнергией и паром, регулирование вредных выбросов) дает возможность выявить "слабые участки" и определить наиболее рациональные пути для оптимизации использования электроэнергии, а также проверить эффективность мер, принимаемых для снижения затрат на энергоснабжение.

              • Применение аналитического программного обеспечения для выполнения сравнительных расчетов и построения диаграмм позволит выявить пути экономии средств и оценки экономических результатов предпринимаемых действий

              • Отчеты по распределению расходов позволяют проверить правильность данных, содержащихся в счетах электроэнергетической компании, и внедрить учет электроэнергии на всех уровнях организации. Учет электроэнергии по каждому из потребителей на соответствующих уровнях организации стимулирует пользователей к грамотному управлению энергопотреблением, что приводит к снижению суммарных затрат на электроэнергию.

              • Формирование счетов по каждому из потребителей позволяет владельцам зданий и предприятий взимать оплату с внутренних потребителей за фактически израсходованную ими электроэнергию, давая им возможность самостоятельно управлять своими затратами на энергоснабжение и мотивируя их к рациональному расходованию электроэнергии.  Помимо этого, владельцы могут максимально повысить экономические результаты от использования электроэнергетических систем и сопряженного с ними оборудования, предназначенных для электроснабжения арендаторов, а также гарантировать возмещение затрат на предоставляемые услуги. Владелец здания может снизить суммарное потребление электроэнергии в здании на 8–10%, применяя персональный учет энергопотребления по каждому из арендаторов.

              Решения по анализу энергопотребления:

                
               
              Подробности

              Подробности 

              Запрос информации о решениях, продукции и услугах