Hotels
 
 
 

Применение: управление оборудованием гостиничных номеров

 
 

Проблемы и движущие факторы

  • Управление оборудованием гостиничных номеров является наиболее важной задачей для гостиниц, поскольку на номера приходится 70% площади зданий и около 30% энергопотребления.
  • Большинство гостиничных номеров все еще имеют очень консервативное оснащение в плане управления освещением и температурой воздуха: механические выключатели освещения и автономные регуляторы температуры с минимальными возможностями интеграции в общую систему гостиницы и ограниченным набором функций.
  • В то же время, поскольку владельцы гостиниц и инвесторы уделяют большое внимание комфорту посетителей, а также эффективному оснащению номеров, могут применяться устройства управления оборудованием номеров различного класса.

Основные цели:
  • Повышение комфорта
  • Уникальность отеля за счет расширенного набора функций оборудования
  • Энергоэффективность отеля и простота управления за счет эффективности системы и легкости в обслуживании и настройках
  • Повышение уровня безопасности посетителей при помощи современной системы оповщения и видеонаблюдения

Каким образом клиент может влиять на энергопотребление более эффективно?

  • Контроль наличия людей в номере может обеспечить до 30% экономии электроэнергии, потребляемой оборудованием номера. Когда в номере никого нет, оборудование работает в экономичном режиме (яркость освещения и температура воздуха снижены, шторы закрыты и т. д.). Существуют решения различного уровня сложности: с использованием карточек-ключей, датчиков присутствия, обмена данными с системой контроля входа, выхода, регистрации гостя, его отъезда и т. д.

  • Система управления оборудованием гостиничных номеров также позволяет повысить уровень комфорта для посетителей:
    - Централизованное управление с прикроватным пультом
    - Система управления одновременно позволяет легко управлять всем оборудованием номера (освещение, температура воздуха, шторы и т. д.)

  • Дополнительные функции, которые могут быть встроены в систему управления оборудованием номера, обеспечивают более широкие возможности управления при интуитивно понятной работе, более гибкие настройки под желания конкретного гостя и при этом высокую энергоэффективность:
    - Контроль доступа
    - Контроль пользования мини-баром и автоматическое формирование счетов
    - Система интерактивного телевидения
       - …
В зависимости от потребностей инвестора или оператора гостиницы могут быть предложены различные виды архитектур: от автономных устройств и частично распределенных систем до архитектур с обменом данными как между всеми элементами локальной системы, так и всеми системами гостиницы.
  
 
Подробности

Подробности 

Запрос информации о решениях, продукции и услугах