Hotels
 
 
 

Управление освещением

 
 

Каким образом клиент может влиять на энергопотребление более эффективно?

  • На системы освещения в зависимости от типа здания может приходиться до 40% электроэнергии, потребляемой оборудованием здания.
  • Управление освещением, несомненно, является одним из наиболее простых путей сокращения затрат на электроэнергию, потребляемую одним из наиболее распространенных видов оборудования. Применяя эффективные решения по управлению освещением, пользователи могут с легкостью сэкономить до 50% средств, расходуемых на электроснабжение, по сравнению с традиционными способами энергосбережения.

Решения, используемые в системе

  • Данное решение позволяет в автоматическом режиме оптимизировать работу системы освещения по трем основным параметрам (время, интенсивность и наличие людей), используемым как по отдельности, так и в различных сочетаниях.
  • Эти решения охватывают широкий диапазон различных вариантов: от местных и очень простых систем (например, таймеров), до очень сложных и специализированных, но в то же время гибких и централизованных решений, применяемых в качестве элементов общей системы автоматизации здания.

Решения по управлению освещением:

  
 
Подробности

Подробности 

Запрос информации о решениях, продукции и услугах