Hotels
 
 
 

Оптимизация затрат на электроэнергию

 
 

Проблемы и движущие факторы

Минимизация рисков и максимальное повышение результатов коммерческой деятельности компании за счет получения стабильных контрактов на поставку электроэнергии являются первоочередными задачами руководителей, отвечающих за энергоснабжение. Заключение таких контрактов на наиболее выгодных условиях и вложение средств в схемы потребления, дающие возможность наилучшим образом использовать предлагаемые тарифы, позволяет пользователям оптимизировать свои затраты на электроэнергию.

Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?

  • Используя анализ структуры тарифов на электроэнергию, сбор информации о потреблении электроэнергии и анализ возможных вариантов менеджеры по энергоснабжению могут существенно влиять на итоговые финансовые условия контрактов с электроэнергетическими компаниями. Информация о том, каким образом предприятие расходует, использует и приобретает электроэнергию, дает покупателю огромное преимущество в процессе обсуждения контракта. Менеджеры по энергоснабжению эффективно используют данные анализа энергопотребления и объединяют потребности различных подразделений компании, снижая финансовую нагрузку на компанию в целом.

  • В зависимости от тарифов, предлагаемых поставщиками, и характеристик потребителей, находящихся под управлением покупателя, пользователи могут использовать большое количество различных методов снижения затрат на электроэнергию.

  • Расходы на обеспечение пиковых потребляемых мощностей могут быть снижены за счет выявления неизбежных пиковых нагрузок и смещение периодов работы второстепенных потребителей на другое время. Ограничение пиковой нагрузки осуществляется за счет применения электрогенераторов, установленных на предприятии. Они поддерживают работу потребителей и, при этом, позволяют сохранить мощность, потребляемую предприятием из сети, в установленных пределах.

  • Потребители также могут получить преимущества за счет тарифов, предлагаемых электроэнергетическими компаниями на определенные периоды времени, в которые они имеют недостаточную загрузку или предельно высокую себестоимость производства электроэнергии (например, в жаркие летние месяцы). Соглашение о снижении потребления позволяет потребителям получить выигрыш за счет привлекательных тарифов на электроэнергию. Взамен, пользователь обязуется временно снижать потребление по требованию электроэнергетической компании.

  • Тарифы, дифференцированные по времени суток, являются еще одним стимулом для потребителей, которые могут перераспределить нагрузки на периоды времени с более низким тарифом и, таким образом, снизить суммарные затраты на электроэнергию.

  • Еще одним способом оптимизации затрат является исключение штрафов за реактивную мощность.  Индуктивные нагрузки, такие как трансформаторы и электродвигатели, потребляют не только «реальную» (активную) мощность, но и реактивную. Нагрузки этого типа в течение части периода переменного тока потребляют энергию магнитных и электрических полей, создаваемых оборудованием.  Эта энергия возвращается к своему источнику в течение следующей части периода.  Электроэнергетические компании вынуждены выделять дополнительную мощность питающей сети, необходимую для поддержания реактивной мощности оборудования. В результате этого, в счета за электроэнергию вносятся постоянно возрастающие штрафы за превышение допустимой реактивной мощности.  Если тариф на электроэнергию предполагает штраф за избыточную реактивную мощность, то необходимо применять компенсацию коэффициента мощности, позволяющую предотвратить начисление штрафов.

Решения по оптимизации затрат на электроэнергию:

  
 
Подробности

Подробности 

Запрос информации о решениях, продукции и услугах