Гостиницы
This image can't be displayed
 
 
 

Решения для гостиниц

 
 
 
 
 
 
 

Основные задачи в отрасли

  • Необходимость выделиться среди конкурентов за счет инноваций, дизайна и новых функциональных возможностей
  • Достижение идентичности условий во всех гостиницах одного бренда с целью формирования понятного и постоянного по цене предложения для посетителей
  • Энергосбережение имеет большое значение, поскольку затраты на энергоснабжение являются одной из наибольших статей расходов для гостиниц, а стоимость электроэнергии постоянно возрастает
  • Экологичность как один из принципов деятельности компании, важность которого определяется возрастающим вниманием к проблемам экологии со стороны работников и посетителей

Что может предложить Schneider Electric?


  • Системы управления оборудованием гостиничных номеров - Номера занимают около 70% площади гостиниц и являются основным фактором, определяющим впечатления посетителей. Системы управления освещением, температурой воздуха и шторами, обеспечения безопасности, обслуживания мини-бара и управления доступом являются ключевыми элементами номеров. Инновационные решения могут снизить энергопотребление и усилить положительные впечатления посетителей. Интеграция номеров в системы управления и эксплуатации здания также позволяет расширить получаемые преимущества.

  • Система управления зданием - Гостиницы представляют собой сложные здания, в которых параллельно функционирует целый ряд систем: специализированные системы управления обслуживанием посетителей, специализированные развлекательные системы, системы управления микроклиматом, системы управления доступом и дистанционного видеонаблюдения. Эти системы требуют наличия развитой информационной инфраструктуры и централизованного управления. Главное преимущество состоит в сокращении объемов инвестиций, затрат на обслуживание и повышении наглядности протекания всех технологических процессов. Эти решения должны быть адаптированы к размерам и сложности оснащения каждой из гостиниц.

  • Энергосбережение - Эффективность работы гостиниц очень сильно зависит от энергопотребления. Большое значение также имеет применение экологичных подходов. Системы управления микроклиматом, горячего водоснабжения и освещения охватывают как номера для посетителей, так и служебные помещения гостиниц. Энергосберегающие решения Schneider Electric могут быть адаптированы к требованиям, действующим на рынке гостиничного оборудования, с учетом важности обеспечения высокого уровня комфорта для посетителей и экономической эффективности.