Больницы
This image can't be displayed
 
 
 

Больница Quirón Hospital (Испания)

Интегрированное решение для системы управления зданиями - 2008

 
 
 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ/ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Профиль объекта:

  • Группа Quirón является одной из наиболее важных среди всех групп частного здравоохранения в Испании (Spanish Private Hospital) и включает 6 больниц. В проектах Группы - еще 3 больницы
  • Quirón Hospital в Мадриде - это медицинский центр, пользующийся заслуженным доверием как в секторе государственного здравоохранения (медицинский персонал, технические специалисты, исследования), так и частного (оборудование, лечение и др.)
  • Основная цель - стать референсов частного здравоохранения Испании
  • Площадь: 64 000 м2
  • 134 одноместные палаты
  • 57 блоков (специальные блоки и большие блоки)
  • 21 операционная

Технические требования:

  • Надежность эксплуатации, бесперебойность обслуживания, мониторинг, комфорт и экономическая эффективность

II. ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Основные этапы:

  • Единая точка доступа для всего проекта (снижение риска, четкая ответственность)
  • Координация деятельности всех участников при управлении проектом
  • Обеспечение доверия заказчика посредством:
  • единой точки доступа
  • соответствия экономических и технических предложений потребностям заказчика

Описание решения (службы, продукты, системы, архитектуры...):
Интегрированное решение для системы управления зданиями:

  • Управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием (HVAC)
  • Управление освещением
  • Мониторинг потребляемой мощности
  • Эксплуатационный надзор
  • Обнаружение возгораний
  • Техническая аварийная сигнализация
  • Управление энергопотреблением
  • Электрическая защита
  • Система наблюдения


 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ / ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества:

  • Операционная совместимость систем
  • Экономия энергоресурсов
  • Уменьшение эксплуатационных расходов
  • Гибкие возможности для расширения и модернизации системы
  • Управление оборудованием объекта
  • Единый поставщик