Больницы
This image can't be displayed
 
 
 

Больница Lyell McEwin Hospital (Австралия)

Информационно-техническое управление зданиями - 2006

 
 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ /ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Профиль объекта:

  • Больница Lyell McEwin Hospital в Аделаиде — это ведущее учреждение государственного здравоохранения Австралии
  • С момента открытия (1959 год) проводилось неоднократное расширение и увеличение мощностей
  • В 2006 году состоялся основной этап разработки проекта модернизации стоимостью 85 миллионов долларов США по созданию новых подразделений, включающих отделение интенсивной терапии, родильный блок и объекты диагностической визуализации

Технические требования и ограничения:
Заказчику были необходимы такие усовершенствованные системы информационно-технологического управления зданиями, объединяющие целый ряд подсистем комплексного мониторинга и важнейших служб, а именно:

  • Контроль пожаротушения и механических средств
  • Контроль доступа и обнаружение нарушителей безопасности
  • Система отслеживания перемещений пациентов
  • Системы внутренней связи и скрытого видеонаблюдения 
  • Высокий уровень взаимодействия с холодильными установками, дизельными генераторами, измерителями мощности, пультом контроля пожарной сигнализации

 

II. ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Основные этапы:

  • TAC провел техническую экспертизу в целях уменьшения производственных издержек и эксплуатационных затрат при управлении зданиями
  • В целях снижения стоимости кабельной системы для нескольких сетей TAC предложил использовать единую интегрированную кабельную магистраль

Обзор решения (службы, продукты, системы, архитектуры...): 

  • Решение от TAC является первым подобным решением, внедренным не только в Австралии, но и, пожалуй, во всем мире
  • Оно предлагает полную интеграцию голоса, данных, видео и систем управления на основе общей структурированной кабельной системы
  • Кабельная магистраль предоставляет высокую пропускную способность и гарантирует надежность и защищенность передачи данных

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ / ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества:

  • Повышение безопасности в условиях комфортной обстановки
  • Персонал больницы получил круглосуточный доступ к информации о важнейших системах и управлении зданием
  • Снижение производственных издержек и эксплуатационных затрат при управлении зданием
  • Пятилетний оборот капиталовложений