Участие компании Schneider Electric в проведении Олимпийских игр в Пекине

 
 

«Водный куб» (Национальный центр водных видов спорта): Энергосберегающее решение

 

Одной из главных целей при организации Олимпийских игр 2008 было обеспечение их экологичности. Энергосберегающее решение компании Schneider Electric центра водных видов спорта «Водный куб» обеспечило безопасное и надежное энергоснабжение, пожаробезопасность и эффективное управление освещением при максимальной экономии электроэнергии и средств на всех уровнях.

  Преимущества для клиента
- Бесперебойное энергоснабжение
- Энергосберегающие технологии снижают потери при работе оборудования без нагрузки на 17% и потери при работе под нагрузкой на 6%
- Экономия средств

> Узнайте больше о наших решениях в области обеспечение надежности и эксплуатационной готовности энергоснабжающего оборудования 


Прочие решения нашей компании, предназначенные для управления электрическими системами сооружений для проведения Олимпийских игр
- «Птичье гнездо» (Национальный стадион): Душевное спокойствие и возможность сопряжения по сети с решением для управления освещением
- Терминал №3 аэропорта г. Пекин: Решение для автоматизации здания
- Новая станция Центрального телевидения Китая (CCTV): Безопасность и надежность благодаря распределению электрической энергии низкого напряжения
- Охлаждение воздуха в информационном центре осуществляется с использованием экологичной системы управления охлаждением

  
 
Подробности

Подробности 

Schneider Electric: поддержка спортивных мероприятий на протяжении многих лет

Мы также гордимся, что наши решения были применены на стадионах во многих городах по всему миру, включая Париж, Франция (Stade de France); Майами, штат Флорида (the Miami Dolphins Stadium); Танжер и Марракеш, Морокко; Турин, Италия; и Афины, Греция.